This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:特定频率下的相位噪声随不同的输出功率设置而变化

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1347940/lmx2572-phase-noise-at-certain-frequency-varies-with-different-output-power-settings

器件型号:LMX2572

R&S FSPN26用于评估 LMX2572评估 板在3.139GHz 下的相位噪声。

结果表明、更改电源配置字将更改相位噪声。 从 pwr = 10到 pwr = 63、最大相位噪声差为7dB。

无论是 VCO 输出还是除以4输出、除以8 输出、它的相位噪声不会随功率变化而变化、只有 VCO 被除以2才会出现这种现象。

我想知道这现象是否正常呢?

下面是 TICS Pro 设置以及使用不同电源设置测量的相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我在 EVM 中看到了同样的问题。 对于这种行为、我没有很好的答案、这可能是 CHDIV = div/2时噪声耦合造成的。 我尝试了一些隐藏寄存器、似乎没有办法解决寄存器设置方面的此问题。