This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:单端交流耦合输入?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1346950/lmk1d1204-single-ended-ac-coupled-input

器件型号:LMK1D1204

您好!

我想知道是否可以使用一个峰峰值电压大约0.6V 的单端交流耦合输入来连接 LMK1D1204的输入? 我会将 IN0_N 引脚偏置到建议的0.3V 中途电压、但我想知道如果正输入是交流耦合的、我是否也需要为正信号提供偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    "我不会骗你的。"  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    这是不可能的。  正信号需要具有处于共模范围内的 Vth。  我建议采用 数据表中所示的直流耦合。  

    如果您对正输入进行交流耦合、则需要对输入进行偏置以匹配中途电压。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Will。 为了确保我们在同一个页面上,我计划连接我的单端信号,使它看起来伪差分在以下方式:

    我是否需要端接到100欧姆、以便与 LVDS 类似、还是不需要? 此外、单端性能的推荐频率高达250MHz。 只是为了说明一下、我们是否应该期望250MHz 具有数据表性能、还是这正是性能开始滚降的点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    是的、您的方法看起来是正确的。   

    只是为了阐明,我们是否应该在250MHz 上获得数据表性能,或者这是否是性能开始滚降的点?

    在250MHz、您应该可以获得数据表性能。   

    是否需要端接到100欧姆,以便与 LVDS 类似,或者是否不需要?

    否、不需要。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Will