请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK1D1204 您好!
我想知道是否可以使用一个峰峰值电压大约0.6V 的单端交流耦合输入来连接 LMK1D1204的输入? 我会将 IN0_N 引脚偏置到建议的0.3V 中途电压、但我想知道如果正输入是交流耦合的、我是否也需要为正信号提供偏置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
James:
这是不可能的。 正信号需要具有处于共模范围内的 Vth。 我建议采用 数据表中所示的直流耦合。
如果您对正输入进行交流耦合、则需要对输入进行偏置以匹配中途电压。
此致、
将会