This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:SWRST 无效会提前1%的时间导致故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348705/lmx2492-deasserting-swrst-early-causes-failure-1-of-the-time

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我们注意到、如果 SWRST 位在对其他寄存器编程之前取消置位、PLL 不会锁定~1%的时间、但如果它仅在较高值的寄存器之后取消置位、这似乎没问题。

因此、该序列在99%的时间内正常工作、在~1%的时间内失败

  1. R2 = 0x5
  2. R2 = 0x2
  3. R39、R38……
  4. R2 = 0x2
  5. R0 = POR 值  

这个顺序看起来是可靠的。

  1. R2 = 0x5
  2. R2 = 0x2
  3. R39、R38……
  4. R2 = 0x2
  5. R0 = POR 值  

我认为这与这些线程有关、

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055280/lmx2492-wait-time-after-chip-reset

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971568/lmx2492-soft-reset-of-lmx2492-fails-occasionally

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183461/lmx2492-lmx2492-hangs-after-multiple-reprogramming/4479612

根据该线程的要求、在数据表中获得推荐的序列会很好、尤其是因为如果我们在其他部分中查找复位序列、我们将获得错误序列(LMX2595)

e2e.ti.com/.../lmx2491-unclear-guideline-in-datasheet-regarding-programming-order

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的建议、对我来说很合理、我们将把这个添加到数据表中。