Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 主题中讨论的其他器件:LMX2595
我们注意到、如果 SWRST 位在对其他寄存器编程之前取消置位、PLL 不会锁定~1%的时间、但如果它仅在较高值的寄存器之后取消置位、这似乎没问题。
因此、该序列在99%的时间内正常工作、在~1%的时间内失败
- R2 = 0x5
- R2 = 0x2
- R39、R38……
- R2 = 0x2
- R0 = POR 值
这个顺序看起来是可靠的。
- R2 = 0x5
R2 = 0x2- R39、R38……
- R2 = 0x2
- R0 = POR 值
我认为这与这些线程有关、
根据该线程的要求、在数据表中获得推荐的序列会很好、尤其是因为如果我们在其他部分中查找复位序列、我们将获得错误序列(LMX2595)
e2e.ti.com/.../lmx2491-unclear-guideline-in-datasheet-regarding-programming-order