Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
您好、
我想跟进 e2e 主题 CDCE6214: 客户 PCB 已恢复的设计支持。 测量的输出频率为 53.696MHz、但目标为54MHz。
没有任何方法可以提高精度。
顺便说一下、以下是客户 Pn/抖动规格要求:

谢谢。
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
道歉。 此部件不需要 CMOS 输出外部端接、因此原理图良好。
不过、您只使用 OUT1_P 作为输出正确吗? 您没有使用 OUT1_N? 如果是这种情况、则此处是一个已更新的.tcs 文件。 前一个模型同时具有 OUT1_P 和 OUT1_N 输出、这也会导致回铃和频率误差。 或者,您可以将 R59[14]从1重写为0 ,因为其他一切都应该与原始配置相同。

此致!
CRIS
你好,Cris
谢谢你的建议。 我找到了这样的原因。 这是因为 R27[1]的值设置为0h (整数模式)。 当我将其设置为1h (启用一阶调制器)时、我在 GUI 上看到的频率输出与我要测量的频率相匹配。 如果有任何错误、请告诉我。
但现在我有另一个问题。 当我将寄存器写入 EEPROM 并重新启动电源时、我注意到频率会变为不同的值。 我必须重新校准 PLL (R0 [4]= 1h)才能返回54MHz。 是否有办法解决此问题? 谢谢
此致、
艾米
你好,Cris
我将使用 TICSPro GUI。
这是配置文件。
e2e.ti.com/.../10-MHz-in-54-MHz-out-240328.tcs
此致、
艾米