This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:精度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333642/cdce6214-accuracy

器件型号:CDCE6214

您好、

我想跟进 e2e 主题 CDCE6214: 客户 PCB 已恢复的设计支持。 测量的输出频率为 53.696MHz、但目标为54MHz。  

没有任何方法可以提高精度。  

顺便说一下、以下是客户 Pn/抖动规格要求:

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    10MHz 时钟的频率精度是多少? CDCE6214将跟踪内部时钟、因此如果输入时钟存在任何精度问题、它将反映在 CDCE6214输出上。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kadeem

    这是 10MHz 时钟的频率精度、约为 +/-2ppb

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kadeem 目前是 OOO,但将在3月12日星期二回来。 感谢您的耐心!

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是否有其他团队成员可以向我们提供一些建议、例如在 Kaetech 回来之前、我们可以检查或测试哪些事项?

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    从上一个主题来看、您似乎具有正确的 CMOS 输出? 但我注意到、在您的原理图中、输出端只有0欧姆的电阻器。 您能否分享其余的输出原理图? 如果没有正确的端接、可能会发生反射、从而导致频率看起来不准确。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cris

    这是我们刚刚发布的 CDCE6214  

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    道歉。 此部件不需要 CMOS 输出外部端接、因此原理图良好。  

    不过、您只使用 OUT1_P 作为输出正确吗? 您没有使用 OUT1_N? 如果是这种情况、则此处是一个已更新的.tcs 文件。 前一个模型同时具有 OUT1_P 和 OUT1_N 输出、这也会导致回铃和频率误差。  或者,您可以将 R59[14]从1重写为0 ,因为其他一切都应该与原始配置相同。

    此致!

    CRIS

    e2e.ti.com/.../10-MHz-in-54-MHz-out-_2800_2_2900_.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cris  

      谢谢你的建议。  我找到了这样的原因。 这是因为 R27[1]的值设置为0h (整数模式)。 当我将其设置为1h (启用一阶调制器)时、我在 GUI 上看到的频率输出与我要测量的频率相匹配。 如果有任何错误、请告诉我。

    但现在我有另一个问题。 当我将寄存器写入 EEPROM 并重新启动电源时、我注意到频率会变为不同的值。 我必须重新校准 PLL (R0 [4]= 1h)才能返回54MHz。 是否有办法解决此问题? 谢谢

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    -您能提供您正在尝试写入 EEPROM 的配置吗?  

    -您是使用 TICSPro GUI 还是您自己的 I2C 软件来写入该器件?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cris


      我将使用 TICSPro GUI。

      这是配置文件。  

    e2e.ti.com/.../10-MHz-in-54-MHz-out-240328.tcs

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我们是为了美国的假期。 我们将在星期一返回时检查 EVM 上的此配置。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    确保在写入寄存器后校准 PLL。 当我在不校准时写入寄存器时、我看到~52.1MHz。 当我校准 PLL 时、我得到正确的频率。 在写入 EEPROM 并重启电源后、频率仍然正确。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kadeem


    我测试了下电上电的频率、结果仍然不同。 然后、我检查了 PLL 锁定状态、它被解锁。 这会产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    您是否正在校准 PLL  之前 您对器件寄存器进行编程? 处于解锁状态的器件绝对会在这里产生影响。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kadeem

    我来试一下。 感谢您的建议。

    此致、

    艾米