This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:相位调整(基准与输出相位角间的关系)

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349941/lmx2820-phase-adjust-reference-vs-output-phase-angle

器件型号:LMX2820

您好!

我正在尝试将基准输入和输出之间的相位角设置为270度。 我一直在摆弄评估板、似乎只有通过切换 PSYNC 引脚才能实现这一点。 数据表中没有显示这种情况是必需的。 我们当前的硬件没有暴露 PSYNC 引脚。

我现在可以设置我需要的任何输出频率。 因此、如果可以的话、现在我想使用相位调节功能、而无需在外部切换 PSYNC 引脚。

我知道如何计算 MASH_SEED。

假设将单位设置为所需的频率、需要对哪些寄存器进行编程才能设置相位角?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:  
    只需在计算完所需的相位调整后、才需要对 MASH 种子进行编程。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    那么、以下顺序是否正确?

    1.设置所需的输出频率。

    2.寄存器35: MASH_RESET_N = 0、 MASHSEED_EN = 1。

    2b.  寄存器35: MASH_RESET_N = 1、 MASHSEED_EN = 1。 我需要执行该步骤吗?

    3.寄存器40和41:设置 MASH_SEED。

    只要输出频率改变、我就重复上述步骤。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:  
    在步骤2b 中、您无需重置 MASH、也无需使用"1"对 mashseed_en 进行编程、前提是您已在步骤2中启用它。  

    此致、  

    维森特