This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:是否有办法将占空比调整为50%?

Guru**** 2831635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351537/lmk00304-is-there-any-way-to-adjust-the-duty-cycle-to-50

器件型号:LMK00304

当使用 LMK00304芯片输出三个100MHz 差分时钟时、在测量后、所有输出时钟的占空比已达到60%。 这样做的原因是什么? 是否可以通过任何方法将占空比调整为50%?

下面的三个图对应于三个输出时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入探讨、并在星期二之前与您联系。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入时钟的占空比是多少?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是占空比为50%的输入时钟的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图发送过来?  进一步调查会有所帮助。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图中的时钟部分、请帮助分析一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占空比问题可能是由不正确的输入偏置电压引起的、因为客户是直流耦合、应该是交流耦合 。  如 数据表第9.1节所述。   

    请告诉客户将配置更改为数据表中所示的配置。  此外、为了获得更好的性能、建议对单端输入使用 CLKIN 而不是 OSCin。  有关 CLKIN 单端示例、请参阅数据表第9.1节。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们移除了编号为 R708的33 Ω 电阻器、将其替换为两个0.1uf 电容。 测得的输出时钟占空比为46%。 然后、我们在 R721位置焊接一个50 Ω 电阻器、测得输出时钟的占空比为68%。

    2、在第一次测量中占空比为何未能达到50%? 为什么在添加50 Ω 电阻?Ω 后占空比增加到68%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OSCout 在您的设计中是否悬空?  我无法判断它是否来自您的原理图。  OSCout 应悬空。  

    此致、
    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSCout 引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实验室做了一些工作后、我有一些想法。  

    对于您关于第一次测量为什么无法达到50%占空比的第一个问题、这是因为输入信号超出了输入信号的绝对最大值。  OSCin 引脚有~ 0.9V 的内部偏置、因此当施加3.3V 信号时、负摆幅超出输入电压的绝对最小值。  0.9-3.3/2=-0.75.  -0.75 <-0.3

    考虑到在进行第二次测量时为什么添加50欧姆接地会进一步降低占空比、这是因为您的设计中交流耦合电容器位于50欧姆后面、而在上面显示的数据表建议中、 50欧姆接地端的后方和前方有交流耦合电容。  在50欧姆接地和输入之间需要电容器的原因是 OSCin 引脚弱偏置、因此50欧姆接地将偏置拉至0。   

    要解决您的问题、请遵循上面的数据表图像中所示的设计。  使用50欧姆电阻器可限制输入过驱/欠驱、使用电容器可防止偏置被拉低。  

    我希望这对您有所帮助。  如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据初始设计、我们用50Ω 电阻器替换 R708、用100Ω 电阻器替换 R721、可使 VCMD 从1.65V 变为0.9V。 最终测量结果表明、输出时钟的占空比为49%。 这是否证明了在使用 OSCIN 作为时钟输入引脚时也可以使用直流耦合的形式、并且这种设计中存在某种缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此配置也可以。  在设计或执行直流耦合时没有缺陷。   

    此致、

    将会