This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声

Guru**** 2591750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1353355/lmx2595-phase-noise

器件型号:LMX2595

您好、TI 专家、您好、Noel

我们需要使用带200MHz 时钟的 LMX2595来在19GHz 下生成线性调频脉冲图形。

现在、我们需要 使用 LMX2595EVM 测试相位噪声、因此将输入频率更改为100MHz。
我们使用以下设置:

目的是在100kHz 偏移时获得-102dB 或更好的电平。
通过这种设置、我在100kHz 下测量-95.5dB。
除了更改 FPD 之外、是否有办法达到该目标?

此致
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    请使用 PLLatinumSim 改善/优化相位噪声。  
    请注意、总体相位噪声将主要由基准相位噪声决定-因此、如果基准信号不良、输出相位噪声也会是如此。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    感谢您的回答。

    我们对 TICS Pro 发出的以下消息感到好奇:
    使用斜坡时、不能同时使用 R 分频器和输入乘法器
    这背后的原因是什么?

    此致、
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    你从哪里收到这条消息? 您能提供一个屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    我在"RAMP"选项卡上看到了该消息、其中放置了"PLL"选项卡的信息(右上角)。 在这里、FPD 会突出显示、显示的消息恰好是此消息。

    此致
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我不认为这个警告是有效的,我会与原始开发者核实. 实际上、我在一个电路板上验证了它、我在使用 MULT 和 R DIVIDER 时没有任何问题。  

    BTW、您的 PLL 配置不正确。 倍频器和 MULT 不能同时使用。 如果您希望125MHz、则可以按如下方式对其进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您的回答。 我对警告的结果感到好奇。

    此致
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我已与开发人员核实、该警告可能不再有效。  他 可能会看到 此配置存在一些问题、但很可能 这不是 失败的实际原因。 他无法证实这一警告是100%正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    好的、谢谢。 我们将继续忽略这一警告。

    此致
    艾达里安