Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM
您好、TI 专家、您好、Noel
我们需要使用带200MHz 时钟的 LMX2595来在19GHz 下生成线性调频脉冲图形。
现在、我们需要 使用 LMX2595EVM 测试相位噪声、因此将输入频率更改为100MHz。
我们使用以下设置:

目的是在100kHz 偏移时获得-102dB 或更好的电平。
通过这种设置、我在100kHz 下测量-95.5dB。
除了更改 FPD 之外、是否有办法达到该目标?
此致
艾达里安