This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL2未锁定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356412/lmk04832-pll2-not-locking

器件型号:LMK04832

大家好、

我们在定制电路板中使用 LMK04832。 在我们启动电路板时、我们观察到 PLL2未锁定。

下面是我们的电路。 我们只使用 OSCin 输入时钟。

TICS 日志附在下面

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_04828.txt

在调试过程中、我们观察到、对于以下配置、CPout1电压为3.3V。

当我们将配置更改为以下屏幕截图时、CPout1电压为0.07V

疑问是、尽管 CLKout2未在相位检测器中使用、但为什么电荷泵要改变?

如果我们为 PLL1 - CLKin2设置 OSCout -POWERDOWN、CLKin2 - disable、Select clk input、PLL1将被锁定?

您能帮助我们调试 PLL2锁定问题吗?

此致、

奥布勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、在您的原理图中没有连接 VCC10_PLL2 ... 需要连接所有 VCC 引脚。 这在图中是疏忽还是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek Payne 您好、感谢您的快速回复并指出问题。 我们的电路板采用引脚47作为 NC 制造。 我可以知道这个错误的含义吗? 该电路无法正常工作、或者我们能否在性能下降的情况下正常工作?

    谢谢!

    Obul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如名称所示、VCC10_PLL2是 PLL2电源。 如果不为 PLL2供电、PLL2将永远不会锁定。 您必须连接 VCC10_PLL2、没有其他解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Panye、我们将在下一个电路板上解决此问题。 谢谢你。