This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:上电/断电时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356919/lmx2594-power-on-off-time

器件型号:LMX2594

大家好、

您能回答以下问题吗?

1.从我们发出命令的那一刻起 OUTA_PD / OUTB_PD 需要多少时间来响应?

2.当 OUTA/B / OUTB_PD 被启用(通道被断电)时,输出的泄漏是多少?

3.是否可以将 OUTA_PD / OUTB_PD 连接至可以切换的外部引脚?

4.如果我们使用 CE 来关闭整个芯片、那么典型的唤醒时间(设置+校准+稳定)是多少?
对设备进行编程并仅在我们需要传输时触发 CE 是否有任何好处?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、近红外。  
    1. 如果您关闭输出电源 、这是瞬时的-可能少于100ns  


    重新启用输出时、输出几乎会立即启动(100ns 到200ns)、但 RFpower 非常低-最多需要3us 才能使输出稳定。  

    2.我们没有这个-但我期望在-60dBm 左右的任何地方  
    3.遗憾的是、LMX2594没有输出引脚控制功能

    4.请参阅此主题以了解更多信息。  

    e2e.ti.com/.../lmx2594-lmx2594-chip-enable---wake-up  

    此致、  

    维森特