This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356645/lmx2615-sp-lmx2615-sp

器件型号:LMX2615-SP

您好!

我搜索了 LMX2615相关问题中的消息-并且有点与 OSCin 接口输入电压要求相混淆。

与 LVDS 信号的兼容性以及对 OSCin 振幅要求的整体解释。

参阅数据表中的10MHz 输入:

OSCin 接口要求指定为交流耦合0.8至2V p-p 单端(共模)。

交流耦合信号-电容器将偏置到对称的单端信号转换为0V 参考电压+/-0.4分钟至+/-1V 最大值。

问题是单端 LVDS 线路可以如何满足该要求?

单端共模级别分别为0.25V p-p (最小值)至0.45V p-p (最大值)

在将 LVDS 差分信号应用于 OSCin 引脚之前、您是否认为它将由差分放大器转换为单端信号?

另一条注释是差模。

OSCpin 输入端的交流耦合信号将具有+/-Vp-p/2的振幅-差分振幅等于 Vp-p 总摆幅 OSCin_P 与 OSCin_N。

不清楚为什么  作为兼容条件、输入 Vp-p 的多个引用翻倍?

在 PLL 芯片内部、电压可能翻倍、但它与输入引脚电压要求无关。

我错了吗?

请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgeniy:  
    请注意、LVDS 的工作原理。  
    请参阅之前的主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081675/lmx2615-sp-lvds-driver?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2615-SP

    e2e.ti.com/.../lmx2615-sp-lmx2615-sp-oscinp-oscinm-differential-swing-voltage

    引脚偏置到 VCC / 2。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考。

    我的操作是10MHz OSCin 时钟。

    数据表要求最小0.8V 至最大2V 的单端振幅。

    遵循 上述逻辑- 输入端的正负信号的幅值必须均在0.4V 至1V 范围内。

    LVDS 规格为0.25至0.45V p-p (假设 CM=0V)。

    很难声称与 LVDS 恕我直言。

    条件兼容性-对于20MHz,是。

    20MHz -不合规

    在表6.5中澄清(添加)差分 V_OSCin 会非常有帮助。

    此致

    耶夫根尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgeniy:  
    都会起作用。  

    DS 列出了单端的要求:0.4Vpp - 2Vpp。  

    这意味着0.2Vpp 至1Vpp -因此 LVDS 有效。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vicente,

    我指的是 OSC 频率<OSC 20MHz

    数据表中的规格行-最小0.8V、最大2V。 对于距离10MHz < Fosc< 20MHz

    甚至在5至10 MHz 时更高-最小值为1.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgeniy:  
    我明白您现在的困惑了-高摆幅要求是特定于 仅限 稳态误差。

    频率较低的正弦波需要较高摆幅的原因是压摆率。  

    对于方波- 0.2Vpp - 1Vpp 的差分 LVDS 信号适用于10MHz -压摆率很高。  

    我将确保我们的下一个 DS 修订版本清楚地做到这一点、因为我已经看到了一些类似的质询。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  

    转换速率是另一个要讨论的主题- 下次。

    此致、

    耶夫根尼