This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:抖动消除模式下的启动时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355875/lmk03328-startup-time-in-jitter-cleaning-mode

器件型号:LMK03328

您好!

在我的应用程序中、我有一个具有显著抖动的时钟。 我需要将该时钟加倍并对抖动进行滤波。 我当前正在对 LMK03328EVM 开发套件进行原型设计。

使用我的电流设置、LMK03328提供 适当的抖动清除时钟输出。

不过、我不太想拥有数据表§12.2中指出的启动时间。

PLLx_LOOP BW 设置为1、PLL CL WAIT 设置为300ms、PLL1 VCO WAIT 设置为0.4ms。 R12.1设置为1 (两个 PLL 的并行校准)。 未使用晶体。

从等式5或7中、我预计 PLL 启动时间为0 (TXO)+ 300ms (tcal)+ 0.4ms (TVco)+ 20ms (Tlock ~ 4/LBW;LBW = 200Hz)、总时间为32.4ms。
但是、从软复位到 PLL LOL 取消置位进行测量时、测得的至少为1.8秒。 此时会选择4900 MHz 周围的 VCO、对于较高的 VCO、它需要的时间甚至更长。
输入时钟已经可用、在软复位时稳定。

是否有任何需要注意的地方来缩短这种启动时间? 我已经在附件中提供了 TICS Pro .TCS 文件。

感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../LMK03328_5F00_20240429.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

    PLLx_LOOP_BW 位会在开始 VCO 校准之前添加延迟时间。 将该位设置为"0"时、您是否看到启动时间缩短?
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    这将启动时间仅减少了67ms。 这意味着仍然存在大约1.4秒的间隙。  

    谢谢!
    基德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

    本周我将在工作台上查看此结果、并将在明天之前告诉您我的结果。

    谢谢。

    杰德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

    您正在使用哪个版本的 TICS Pro 软件? 当我尝试加载您的配置时、会遇到错误。

    在正常配置下、我看到启动时间为~8ms。 如果您可以告诉我您的输入/PLL、输出和状态页的外观、我可以为您创建和测试配置。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我使用的是 TICS Pro 版本1.7.7.2。

    附加的您可以找到所请求页面的屏幕截图。 可能还值得补充的是、将 PLL 电荷泵增益设置为0.4 mA。

    谢谢。
    基德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

    请使用最大电荷泵增益。 在最大增益条件下、您仍然会看到很长的启动时间吗?
    我将审核配置、但由于差旅原因、我要到星期一才能在工作台上检查配置。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    使用最大电荷泵增益对较长的启动时间没有影响。
    期待您下周的调查结果。

    谢谢。
    很旧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、


    最终使其与您的设置协同工作。 实际上、我确实看到了很长的启动时间、正如您所指出的:

    我已经创建的新配置(从获取现有配置并将必要字段设置为值)会将启动时间缩短至~4ms、并关闭未使用的输出以降低电流消耗:

    e2e.ti.com/.../LMK03328_5F00_Updated_5F00_Configuration.tcs

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    在您的配置中、我还有大约4ms 的启动时间。
    但是、为了满足我们对时钟输出的抖动要求、我必须将电荷泵增益调整为0.8 mA (使用0.4 mA 时、PLL 不再锁定)。 将 PLLx_LOOPBW 设置回"1"会将启动时间延长一个位、但此时电荷泵增益也需要0.8 mA 来充分清除抖动。 这是预期行为吗?  我本来希望在抖动清除模式下、电荷泵增益不会产生任何影响。

    将我的配置与您的配置进行比较后、PLLx_CLSDWAIT 似乎是导致启动时间过长的原因。 当我将其从0.3ms 设置为30ms 时、启动时间延长了大约160ms。 将其设置为300ms 会使启动时间恢复到先前观察到的1.8s。  
    数据表中的表21提到了"内部振荡器的可编程周期"、而 TICS Pro 中的可选值用时间表示(0.3ms、30ms、...)。 EVM 板上是否有任何其他设置或引脚搭接会影响这一点?  

    感谢您的澄清、
    很旧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

    更大的电荷泵电流将产生更好的性能-请继续操作并增加电荷泵电流。

    此设置本质上设置 了在 PLL 实现锁定时等待计时器的长度。 我的理解是、所列的时序是最短的时序、而不是严格的时间、实际锁定时间取决于 PLL 锁定尝试次数。 没有任何 EVM 设置会影响这一点。 当该字段发生更改时、我已联系设计人员、以更深入地了解内部状态机的确切变化、并将向您传达我从他们那里听到的消息。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidery、

     PLLx_CLSDWAIT 域控制 VCO 电容器代码发生更改和 VCO 调谐电压与比较器阈值进行比较之间的延迟。  由于电容器代码变化之间存在延迟、这将导致启动时间大大增加。

    谢谢。
    卡德姆