This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:无时钟输入时的一些输出时钟噪声。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355537/lmk00304-some-output-clock-noise-when-no-clock-input

器件型号:LMK00304

TI 人很好

客户使用 LMK00304在上电且无时钟输入相位时会产生更多噪声。

您能提供一些建议吗?

非常感谢。

波形:

绿色:输出

红色:电源

蓝色:输入

Sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我将在周四前回复您。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

     迹线附近是否有任何其他信号可能耦合到输出端?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William

    迹线附近没有可能耦合到输出的信号。

    有些电路板存在干扰、有些电路板不存在。

    干扰波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    "我不会骗你的。"  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、  

    50欧姆端接电阻器还用作输入偏置电压的下拉电阻。  这会使它们的电压大致相同、因此输入端的任何噪声都可能导致随机干扰、因为遗憾的是、该器件上没有迟滞保护。  我认为这就是我们所看到的。   

    我们有几种选择来尝试在不改变布局的情况下缓解这种情况。

    • 只有当输入保持在低/低(P/N)状态时、才会出现这个问题。  如果您可以将默认无输出信号更改为高/低或低/高、则不会出现此问题。

    • 另一种解决方案是在切换输入信号后为缓冲器上电。   

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    将会