团队成员:
当我使用即时校准和快速校准时、存在如下所示的一些困惑:
1,第一个频率校准正常;设置 INSTCAL_EN = 0,配置 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM、PLL_DEN,
,,INSTCAL_EN = 1 μ s FCAL_EN = 1 μ s 延迟100us μ s 并, FCAL_EN = 0;μ s
2 μ s,下一个频率配置时n‘t,不再对 INSTFCAL_EN 进行编程、以节省配置时间,、甚至
、INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM,PLL_DEN ,、然后,设置 FCAL_EN = 1 μ s 延迟100us 并设置 FCAL_EN = 0 μ s;
3,令人困惑的是 、如果5650M 至6400M 之间的 VCO 频率为超时,μ s、而另一个频率范围是成功进行快速校准。
是否需要配置任何寄存器或 INSTACAL 的步骤为错误?
感谢您的关注、期待您的建议。