This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:当 VCO 频率介于5650M 至6400M 之间时、快速校准超时

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357838/lmx2820-when-the-vco-freqence-between-5650m-to-6400m-the-fast-calibration-is-timeout

器件型号:LMX2820

团队成员:

  当我使用即时校准和快速校准时、存在如下所示的一些困惑:

  1,第一个频率校准正常;设置 INSTCAL_EN = 0,配置 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM、PLL_DEN,

     ,INSTCAL_EN = 1 μ s FCAL_EN = 1 μ s 延迟100us μ s 并, FCAL_EN = 0;μ s

  2 μ s,下一个频率配置时n‘t,不再对 INSTFCAL_EN 进行编程、以节省配置时间,、甚至  

     、INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM,PLL_DEN ,、然后,设置 FCAL_EN = 1 μ s 延迟100us 并设置 FCAL_EN =  0 μ s;

  3,令人困惑的是 、如果5650M 至6400M 之间的 VCO 频率为超时,μ s、而另一个频率范围是成功进行快速校准。

  是否需要配置任何寄存器或 INSTACAL 的步骤为错误?

  感谢您的关注、期待您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!

    请按照本主题中有关 Instacal 的步骤进行操作。  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047349/lmx2820-register-programming-order-for-applying-instacal-data

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的答复。 当我按照建议编码时、 问题还没有解决。

       也许我还没有清楚地表达,让我用一张图片来补充更多的解释。

      

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!

    您是使用 TICS Pro 还是使用您自己的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

      使用我自己的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!  
    您能否逐步提供编程程序?  
    您是否已确保满足 DS 的 SPI 时序要求?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Vicente & Noel:è re

      感谢您的帮助。 当我检查代码时、发现瞬时频率是故障。

       我认为允许在任何频率下进行即时校准、但只有5650MHz 是可以的。

      操作步骤 如下:

       

      又来了!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!

    INSTCAL 校准必须在5.65GHz 下执行。 以下是最新过程。

    初始化寄存器设置
    1.设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
    2.设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
    3.如果需要 VCO 倍频器、则设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将此位设置为0
    4.设置 INSTCAL_DLY = T x fosc (以 MHz 为单位)/2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚3处的旁路电容器
    5.将其他寄存器配置为锁定到5.65GHz、而无需任何校准辅助
    6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
    编程
    7. VCC 为 LMX2820上电
    8.对所有寄存器进行编程,LMX2820应锁定到5.65GHz
    InstCal 校准
    9.编程 INSTCAL_EN = 1
    9.5运行索引例程
    10.对 R0进行编程(FCAL=1)、校准将开始
    11、等待100ms
    12.对 R0进行编程(FCAL=0)以完成校准
    13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1以复位 LMX2820。 LMX2820复位后、重复步骤8至12
    更改 VCO 频率
    14.对 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN 进行编程(如果它们的值发生了变化)
    15.对 R0进行编程(FCAL=0)以更改 VCO 频率

    9.5索引例程
    1.程序 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
    2.程序 R107[5:0]=0 (0x6B 0000)
    3.编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
    4.编程 R109 = 0 (0x6D 0000)
    5.程序 R106[9:0]=514 (0x6A 0602)
    6.程序 R106[11]=1 (0x6A 0E02)
    7.程序 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
    8.对 R106[9:0]= 515至519重复步骤5至7
    9.程序 R106[10]= 0 (0x6A 0000)