请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDC7005 主题中讨论的其他器件: LMK6P
大家好!
我对通过 CDC7005使用 VCXO 时钟有疑问。 似乎它需要一个 LVPECL 时钟、但我不确定它是如何工作的。 我想了解如何有效利用它。 此外、VCXO 输入需要专用的 VCXO 石英或其他东西吗?
在要从 CDC7005生成300MHz 频率的项目中、VCXO 时钟是否需要高于生成的时钟?
如有任何帮助或澄清、我们将不胜感激!