This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:2分钟问题:如何使用 VCXO_IN?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC7005, LMK6P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358513/cdc7005-2-minutes-question-how-the-vcxo_in-need-to-be-used

器件型号:CDC7005
主题中讨论的其他器件: LMK6P

大家好!

我对通过 CDC7005使用 VCXO 时钟有疑问。 似乎它需要一个 LVPECL 时钟、但我不确定它是如何工作的。 我想了解如何有效利用它。 此外、VCXO 输入需要专用的 VCXO 石英或其他东西吗?

在要从 CDC7005生成300MHz 频率的项目中、VCXO 时钟是否需要高于生成的时钟?

如有任何帮助或澄清、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    该器件需要使用 LVPECL VCXO 作为生成输出时钟的输入。 这是一个此类器件的示例: https://www.crystek.com/specification/vcxo/CVPD-925.pdf

    您的输出时钟的摆幅要求是什么? 这里有一个更简单的器件。

    如果 LVPECL 和只有一个输出、则 LMK6P BAW 振荡器可用于生成此频率: https://www.ti.com/product/LMK6P

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    非常感谢您的答复。

    自从我发布问题后、我实际上已经找到了我的解决方案。 我将使用一个 VCTXO 振荡器作为基准输入、并使用一个具有 PECL 输出的 VCXO、它提供的频率范围是1至800 MHz。

    这符合我的所有要求。

    再次感谢 Kadeem 提供的可靠性。