This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592调谐后失去锁定

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357054/lmx2592-lmx2592-losing-lock-after-tuning

器件型号:LMX2592

您好!

我们看到 LMX2592 PLL 存在问题。 当我们将输出频率从2.451GHz 更改为2.551GHz 然后再改回2.451GHz 时、PLL 将失去锁定。 我们最初认为这是写入 REG30和 VTUNE_ADJ 寄存器时出现的问题、后者被添加到较新版本的数据表中。 我们删除了 REG30中对 VTUNE_ADJ 位的任何写入、问题似乎消失、但我们现在又发现一个电路板上的间歇性故障。 我们的代码最初没有写入 VTUNE_ADJ 位、但由于这是最近添加到数据表中、所以在我们的接口代码中添加了。

我们想知道是否有 a:是否需要根据温度相关情况设置 VTUNE_ADJ?

和 B:VTUNE_ADJ 是否需要按特定顺序写入,即是否需要预先设置其他寄存器?

非常感谢。

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  
    快速检查似乎表明了这一点。 似乎添加了寄存器以允许略低于-40°C 的功能。  

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131480/lmx2592-register-settings

    至于编程-是的。  

    此外、寄存器必须按降序编程。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    您能帮助我们吗?

    我们发现、当我们将 LMX2592从一个频率调整到另一个频率、然后再次调整到原始频率时、便会解除锁定。 输出信号的频率确实有误、发生故障的不仅仅是锁定装置功能。 它在几对频率上都是这样的故障、并且对电路板温度很敏感。 高于约60degC 时、它以这种方式失败。 我已经执行了一些热计算、我非常确信我们的环境绝不会接近建议的最高结温、实际上我们的结温低于 70°C。

    我们发现、当我们强制 CP_ICOARSE 为值3、即 x2.5时、问题就得到了解决。 当然、这与数据表和本论坛中建议的建议背道而驰。 您建议我们采取什么措施来解决此问题?

    我附加了针对两个示例频率的三个寄存器映射转储。 名称中带有"bad"的文件是失败的情况。 请注意、fOSCin 频率在频率对之间发生变化、这样做是为了避免分数 N 杂散(IBS)。

    提前感谢。

    日文

    e2e.ti.com/.../LMX2592-PLL-Good-Registers-for-6762.5MHz.txte2e.ti.com/.../LMX2592-PLL-Good-Registers-for-6862.5MHz.txte2e.ti.com/.../LMX2592-PLL-Bad-Registers-for-6762.5MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我们发现、当我们将 LMX2592从一个频率调整到另一个频率、然后再次调整到原始频率时、便会解除锁定。 输出信号的频率确实有误、发生故障的不仅仅是锁定装置功能。 它在几对频率上都是这样的故障、并且对电路板温度很敏感。 高于约60degC 时、它以这种方式失败。 我已经执行了一些热计算、我非常确信我们的环境绝不会接近建议的最高结温、实际上我们的结温低于 70°C。

    [/报价]

    好的、听起来您已使用信号分析器确认器件实际上已锁定、以确定载波频率实际上是不正确的。 正如我在之前的响应中附加的线程所报告的那样-通过将 CP_ICOARSE 设置为大于1.5倍 、器件 LD 将报告已解锁、但实际上它仍处于锁定状态。  

    您能否提供一段原理图? 我有兴趣查看您的环路滤波器设计。  

    我也无法将您的寄存器映射导入 TICSpro GUI。  
    您是否可以使用 TICSPRO"Export Register Map"按钮再次上传寄存器转储?  

    或者更好的是、您能否改为附加.TCS 配置文件?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了环路滤波器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这些寄存器转储是由我们的软件完成的、与 TIC 无关、但您对 TICS 兼容转储的要求促使我反向工程返回 TIC。 这样做突出了一个可能的问题、我们没有遵守 FCAL_HPFD_ADJ 要求。 我们将尝试实现正确的配置、然后重试。

    感谢你的帮助。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没错、 FCAL_HPFD_ADJ 未配置为与 FPD 匹配、这是您的配置中存在的问题之一。 但是、您的配置中最大的问题是您没有设置 FCAL_EN=1。 这意味着、当您更改 VCO 频率时、没有进行 VCO 校准、这可能是您没有锁定它的主要原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、我没有发现这一点。 实际上、我认为该位会自复位吗? 如果它不具有自复位功能并且我需要运行校准、 那么是否始终需要设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    您建议 "此外、寄存器必须按降序编程。" 这似乎与数据表第7.5.2节不相符? 哪一项是正确的?

    谢谢

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    FCAL_EN 在这里不能自行清除。  

    在 DS 中、只有 RESET 可自行清除。  

    如果您尝试更改 VCO 频率、则需要设置该位、否则就像 Noel 所述、您将不会在该过程中触发 VCO 校准。  

    初次启动时、您将需要按降序对器件进行编程。 一旦正确初始化并设置器件、您可以按照第7.5.2节仅对需要编辑来改变频率的寄存器进行编程。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    如果要改变电荷泵电流、VCO 倍压器、R 分频器和频率等、我们使用什么顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    如果您实现了 需要 VCO 校准的任何更改、我仍会按降序对寄存器进行编程。  

    此致、  

    维森特