Other Parts Discussed in Thread: LMK03200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03200 您好!
我正在使用一个定制的硬件、它使用 LMK03200器件从244.59MHz 输入生成~74.25MHz 时钟。 244.59MHz 时钟用作 HDMI 发送参考时钟。
发现未在该硬件上实施任何外部环路滤波器。 CPout 信号保持未连接状态。
如果没有环路滤波器、输出时钟会有很多抖动、输出 HMDI 视频将无法正常播放。 我们手动修改了电路板以实现外部滤波器、这样可以使时钟保持稳定、并让我们能够运行视频。
我想知道是否有方法可以调整 LMK03200中的 R3、R4、C3和 C4值、即使在没有外部环路滤波器的情况下也要减少输出抖动? 或者、为获得稳定的时钟、是否绝对需要外部滤波器?
谢谢。
马特