This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:无外部环路滤波器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363421/lmk03200-no-external-loop-filter

器件型号:LMK03200

您好!

我正在使用一个定制的硬件、它使用 LMK03200器件从244.59MHz 输入生成~74.25MHz 时钟。  244.59MHz 时钟用作 HDMI 发送参考时钟。

发现未在该硬件上实施任何外部环路滤波器。  CPout 信号保持未连接状态。

如果没有环路滤波器、输出时钟会有很多抖动、输出 HMDI 视频将无法正常播放。  我们手动修改了电路板以实现外部滤波器、这样可以使时钟保持稳定、并让我们能够运行视频。

我想知道是否有方法可以调整 LMK03200中的 R3、R4、C3和 C4值、即使在没有外部环路滤波器的情况下也要减少输出抖动?  或者、为获得稳定的时钟、是否绝对需要外部滤波器?

谢谢。
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    环路滤波器的第3极和第4极点位于内部、一阶和二阶极点位于内部。 您可以进行一些小的调整以获得更好的相位性能、但稳定的时钟输出绝对需要一阶和二阶极点。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kadeem。   

    我想这是情况,但想确认。  

    我认为此问题现已解决!

    马特