This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 VTune

Guru**** 2619465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356982/lmx2572-lmx2572-vtune

器件型号:LMX2572

尊敬的德州仪器专家:

我希望这条消息能让您满意。


我目前正在为一个项目使用 LMX2572 PLL 合成器、并对其功能有疑问。

具体来说、我想询问从外部电压源驱动 LMX2572的 Vtune 输入的可行性。 您能否确认该器件的设计和规格是否支持这一要求?

非常感谢您就此事提供任何见解或指导。

感谢您关注本次咨询。 我期待着在方便时尽早收到您的来信。

Br

BZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BZ、您好!  
    我认为这 可以实现、但在尝试锁定 VCO 之前、请确保您已选择了正确的 VCO 内核(VCO_SEL)以及 VCO 频带(VCO_CAPCTRL)。

    此致、  
    维森特  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    我找到了,它的工作,但确切的频率,我认为这需要存储校准表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BZ、您好!

    您是不是打算在使用外部 PLL 的同时使用完全辅助?

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无外部 PLL、

    断开环路滤波器并 从外部 DAC 驱动 v_tune。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BZ:

    您需要进行 VCO 校准和寄存器读回、以找出 您需要的频率的确切 VCO 参数(VCO_SEL;VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET)。 应用数据时、必须将设备置于完全辅助模式。 看起来您已成功完成。  

    如果配置正确、DAC 输出电压应大约为1.3V。

    将 DAC 输出电压限制为最大2.5V。 否则、存在器件 VTUNE 引脚被过度驱动的风险。