This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的德州仪器专家:
我希望这条消息能让您满意。
我目前正在为一个项目使用 LMX2572 PLL 合成器、并对其功能有疑问。
具体来说、我想询问从外部电压源驱动 LMX2572的 Vtune 输入的可行性。 您能否确认该器件的设计和规格是否支持这一要求?
非常感谢您就此事提供任何见解或指导。
感谢您关注本次咨询。 我期待着在方便时尽早收到您的来信。
Br
BZ
您好!
无外部 PLL、
断开环路滤波器并 从外部 DAC 驱动 v_tune。
尊敬的 BZ:
您需要进行 VCO 校准和寄存器读回、以找出 您需要的频率的确切 VCO 参数(VCO_SEL;VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET)。 应用数据时、必须将设备置于完全辅助模式。 看起来您已成功完成。
如果配置正确、DAC 输出电压应大约为1.3V。
将 DAC 输出电压限制为最大2.5V。 否则、存在器件 VTUNE 引脚被过度驱动的风险。