This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:间歇性锁定

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355913/lmx2594evm-intermittent-locking

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我无法在 TICS Pro 中使 LMX2594始终如一地锁定以下设置:

 

当我将 CAL_CLK_DIV 从 Div1更改为 Div8时、它每次都会锁定。  有什么想法、为什么会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、  
    每次将 CAL_CLK_DIV 设置为"DIV1"、Fosc<=200"时、我都能够持续地获得锁定  
    您能否提供更多相关信息? 这是随机的、可预测的吗? 这是在一个单元还是多个单元上看到的? 您是否 遵循可保证此问题的顺序?  

    我在使用您的配置进行锁定时没有遇到任何问题。 您是否使用信号发生器作为参考?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上电后的初始寄存器写入以及在多个单元上、随机写入。  一旦寄存器 在加电后写入、即使它是解锁的、下次写入也会导致锁定。  我发现如果我在 VCO3作为启动 VCO 的情况下启用 FAST_RECAL、它始终会在上电后首次锁定。  我只是想了解 Quick_RECAL 的功能、这是不是正确的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:  
    您能否逐步提供初始化序列?  
    如果加载默认模式配置、是否设法实现锁定?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它始终锁定默认和100MHz 时钟输入。  如果我将时钟输入更改为160MHz 并保持相同的输出频率、它在50%的时间内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:  
    是否触发 FCAL_EN? 我觉得很糟糕:  

    此致、  

    维森特