This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:锁相时钟生成

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, CDCE72010, LMX2594, CDCM7005, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1362199/cdce72010-phase-locked-clock-generation

器件型号:CDCE72010
主题中讨论的其他器件: LMX2594CDCM7005、LMK5B12204、 LMK05318B

我在多个电路板上安装了一些 TI AFE/ADC。 我希望对驱动这些 ADC 的时钟进行编程、以便可以更改采样率、并且希望将其锁定到外部参考、这样电路板上的 ADC 就会锁相。 我需要使其具有相对较低的抖动。 现在、在我的应用中、我原本打算在板上安装一个晶体、并将一个外部时钟加入板上。 这两个电压都馈送到 Xilinx FPGA 中、我使用 FPGA 中的 MCMM 内核来选择外部基准作为我的基准、如果有、则选择晶体作为我的基准、然后使用它生成我的 ADC 时钟。 目前的问题是此输出时钟上的抖动对我来说太高了。 我研究了 LMK048X、 CDCE72010和 CDCM7005等一些抖动清除器。 对此我的理解是、它们采用初级和次级基准时钟以及可调 VCO。 VCO 用于选择输出频率、通过反馈对 VCO 进行微调、输出时钟会锁相到输入基准。 是正确还是反向? 如果正确、则意味着我无法对输出频率进行编程、它将由 VCO I Pick 设置、如果这是唯一的选项但不理想、则可以接受。 如果这是正确的、那么为了满足输出抖动规格、对输入基准的抖动是否有任何要求? 如果我将其向后移动、并且基准对频率进行切换、那么我可能就无法使用这些芯片、因为我将无法跨芯片锁相 VCO。 或者、我可以使用 LMX2594之类的器件吗? 我馈入我的参考并对我想要的频率进行编程、并且输出与我的参考锁相、这达到了我的目标。 唯一缺少的是双基准。 如果我在 FPGA 中执行该操作并将所选基准反馈出去(因此存在大量抖动)、该芯片的基准输入是否需要抖动才能实现指定的相位噪声? 如果我可以使用这个芯片、而且它有一个我不满足的输入抖动要求、TI 是否有一个时钟缓冲器类型芯片、该芯片可以接收主芯片和辅助芯片、如果存在则分出主芯片、如果没有、则分出辅助芯片?

谢谢。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我 希望确保我正确理解您的应用。

    您在多个电路板上有 ADC、每个 ADC 都需要一个可编程的低抖动输入时 钟、而且您需要将外部基准作为主时钟基准、并且能够在外部基准不存在时保持该时钟。 输出时钟还必须与参考时钟相位对齐。

    LMK5B12204也是合适的解决方案。 该器件具有可编程输出时钟、使用内部 BAW VCO 实现的出色抖动性能、与 PRIREF 输入的同步、以及在 PRIREF 输入丢失时使用 XO/TCXO/OCXO 实现保持功能。

    此处提供的产品页面链接、方便您查阅: https://www.ti.com/product/LMK5B12204

    请查看此器件、并告知我此建议是否有任何问题。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。 是的、这款芯片看起来完美符合我的需求。 我有一个跟进,也许你可以帮助我. 此芯片看起来没有评估板、因此我为 LMK05318B 订购了评估板、因为它非常相似。 我可以成功地对输出进行编程、并且其抖动比我需要的要好得多、所以很好。 但是、我似乎无法让芯片识别主基准输入。 状态页面将显示其处于保持模式或使用辅助基准(即使我没有连接辅助基准)。 我希望确保级别和设置正确。 如果我使用一个50欧姆函数发生器创建我的基准、我应该选择多大的电压电平? 应该选择哪种类型的输入(单端、差分等)? 我是否需要配置任何其他设置才能识别此输入?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我会把这个问题传递给 Timothy 和 DPLL 的其他人、以获得进一步的支持。 他们本周因公出差、因此您可能要到星期一才能收到回复。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    Timothy 仍在本周旅行-我们将尝试在本周结束之前为您提供回复。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我现在都准备好了。 我使用的信号电平的端接设置不正确。 我让一切正常工作。 谢谢你。

    瑞安