This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用输出倍频器时、VCO 降至5348Mhz

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365863/lmx2820-vco-drops-to-5348mhz-when-output-doubler-is-engaged

器件型号:LMX2820

我使用的定制电路板具有2个板载 LMX2820组件。 这两个元件似乎都适用于高达11,200Mhz 的所有编程设置、并且我可以验证针对所有这些频率设置在电路板上的工作输出。  

然而、当 OUTA_MUX 设置设置为"Douber"时、我的输出跳到10.9Ghz、然后滑下到10.6Ghz。 所有 VCO 设置都是如此-只要使用 VCO 倍压器、我就只能从我的任一 LMX2080组件获得10.6Ghz 输出。 我将按如下方式从 TICSpro 导出设置:  

非工作设置示例

开始校准过程后、输出将再次跳至10.9Ghz、然后再滑回至10.696Ghz。 在这个状态中、PLL 自我报告为已锁定。  

我还使用了 LMX2820 EVM 板、将相同的寄存器设置推送到评估板可产生工作输出。

请告诉我接下来的故障排除步骤是什么!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    配置看起来不错。  

    当 VCO 倍压器接入时、消耗的电流会 更高、您是否有足够的电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上周晚些时候的调查结果、跟进此主题:  

    电源正常-应从3p3线路为元件提供足够的功率。 将组件置于倍频器模式时、我在线路上没有看到任何压降。 我尝试通过使用相同的编程文件将电流限制设置为550mA 来重现 EVM 板上的电源问题-无法完全重现此问题。  

    我发现、通过在编程之前将组件静音、输出泄漏恰好到达预期频率并保持锁定状态。 从此状态取消静音后、输出将摆动到高于编程的频率大约100Mhz、然后缓慢地滑至低于编程的频率200MHz。 按下"校准"命令会导致该频率滑动再次发生。  

    为什么静音命令会导致器件锁定、取消静音时会导致器件解锁? 有任何见解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    MUTE 引脚是否有下拉电阻器? 您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源引脚的测量看起来正常、我们通过3.3nH 电感器向 VCVCO 馈送3.3V 电压。 通过将3.3nH 电感器替换为焊接桥、该组件现在的行为类似于评估板。 这意味着这是与电源相关的问题。