我使用的定制电路板具有2个板载 LMX2820组件。 这两个元件似乎都适用于高达11,200Mhz 的所有编程设置、并且我可以验证针对所有这些频率设置在电路板上的工作输出。
然而、当 OUTA_MUX 设置设置为"Douber"时、我的输出跳到10.9Ghz、然后滑下到10.6Ghz。 所有 VCO 设置都是如此-只要使用 VCO 倍压器、我就只能从我的任一 LMX2080组件获得10.6Ghz 输出。 我将按如下方式从 TICSpro 导出设置:
非工作设置示例
开始校准过程后、输出将再次跳至10.9Ghz、然后再滑回至10.696Ghz。 在这个状态中、PLL 自我报告为已锁定。
我还使用了 LMX2820 EVM 板、将相同的寄存器设置推送到评估板可产生工作输出。
请告诉我接下来的故障排除步骤是什么!
谢谢!