This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于 LMK04828自动模式无效

Guru**** 2508925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363603/lmk04828-regarding-lmk04828-automatic-mode-unvalid

器件型号:LMK04828

大家好、我需要在项目中使用自动切换模式、以便在两个输入时钟之间切换、
当 CLKin0丢失时、需要锁定输入源 CLKin1。 恢复 CLKin0后、需要锁定 CLKin0并且不使用 CLKin2。
但实际情况是、它仅在输入 CLKin0时锁定、当 CLKin0丢失时、LMK04828尽管设置为自动模式、但不会切换到 CLKin1输入源。 我可以问一下、配置问题可能出在哪里?

以下是实际配置的屏幕截图:

这里、VIO 被用来抓取 PLL2 LD 并绑定 PLL1和 PLL2 DLD,当 CLKin0输入有效时,它被设置为高电平,读取寄存器0x147返回0x4A,这表示当前模式确实是自动的

当 CLKin0丢失时、可以看到当前 PLL 未锁定为 CLKin1


但是、当我将寄存器0X147设置为0X1A 时、信号会再次被上拉、这意味着可以正常锁定 CLKin1。

请告诉我我目前面临的问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案、

    关于您当前的问题、您能否 确认您已执行了第9.3.5.3节中的所有步骤? LOS_EN 是否设置为1?

    如果这样做对您没有帮助、您能否发送完整的 TICSPRO CONFIG .tcs 文件?

    Unknown 说:
    恢复 CLKin0后、需要锁定 CLKin0

    另外一点、我认为这不会用于自动模式、除非您手动将输入改回为 CLKin1输入、因为顺序是循环的、并且开关由信号丢失置位触发。   其中一个想法是、您可以使用保持、即在输入时钟丢失时、使用 DAC 来保持输出频率、而不是输入开关。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Will
    感谢您的答复。 我已经通过将0X150寄存器设置为0x13解决了自动模式下的问题。
    如您所说、lmk04828的自动模式不适合此要求、但似乎也不建议使用保持输出的方法。 我认为有必要使用与 CLKin0类似的优先级设置、以便在可以锁定 CLKin0时始终首先锁定 CLKin0。 lmk04828芯片是否能够实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案、

    您能解释一下为什么不适合使用保持模式。  它似乎是一个很好的选择,适合你的情况。  

    在这种情况下、当输入丢失时、您将保持锁定以最小的频率漂移、然后在重新建立信号时切换回输入。  

    在前面讨论的情况中、没有将优先级设置为任何时钟输入的函数、因此当 CLKIn0恢复时、必须使用它。  必须存在信号损失或手动时钟选择等事件、才能触发输入到开关。   

    请告诉我你的想法。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于要求中最初可能没有 CLKin0输入、因此需要 LMK04828来锁定 CLKin1的输入、然后在 CLKin0恢复时锁定 CLKin0。 CLKin0和 CLKin1没有输入顺序、因此我认为使用保持模式不太适合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案、

    我明天会回到你的身边。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案、

    我明白了。  那么使用自动开关的原有方案就会更好。  唯一的限制是当两个时钟都处于活动状态时、您无法在不写入寄存器的情况下强制它进入 CLKIN0。

    此致、

    将会