This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB2000:汇编程序验证

Guru**** 2884990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364281/cdcdb2000-assembly-verification

器件型号:CDCDB2000

您好!  

我们 在当前设计中使用了2个 CDCDB2000NPR 缓冲器。 两个缓冲器均未提供任何输出。 我们在末端检查了所有的控制信号、一切看起来都很好。

因此、我们对缓冲区进行了 X 射线检查。

随附的是 X 射线影像。

缓冲器是 EU25和 EU22。 我还要附上每一个的布局。

请查看可焊性是否正确。 是否存在某种影响缓冲器的汇编问题?

此致、

阿什宾

C 点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    您是否也可以附加原理图?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

    PFA 公司 与其中一个缓冲器 EU25相对应的页。

    e2e.ti.com/.../CDCDB2000_5F00_Sch.pdf

    此致、

    阿什宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    我正在与我的团队进行核实、看看他们是否对 X 射线图像有任何反馈。 与此同时、客户如何驱动 OE 引脚和 PWRGD/PWRDDN 引脚? 它们是被驱动为高电平还是低电平?

    此外、 在 CDCDB2000的输入信号上进行了哪些摆幅和偏置? 我想知道馈入缓冲器的信号。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    我有一个来自我的团队的跟进工作、我们需要完成一些跟进问题/行动:

    1) 1)请对 EU25和 EU22的良好单元和电路板进行 X 射线检查、以便我们可以进行良好的比较和进一步调试。

    2.) 您能否完成 ABA 交换? 换言之、请将这2个器件放置在已知良好的板上、并将已知良好的器件焊接到这些可疑板上、以查看问题是出在器件还是电路板上。

    谢谢!

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请参阅以下要点:

    1. 此原型设计阶段只有3块电路板、问题出在所有3块电路板上、每块电路板的两个缓冲器上。 因此、无法获取 X 射线和进行比较。
    2. 我请求您将 X 射线图像转发给电路板装配部分的专家、以获得他们的相同输入。
    3. OE 引脚持续驱动为低电平、 PWRGD 引脚从低电平驱动为高电平。 这两个操作均由 CPLD 完成。 众所周知、OE 引脚仅用于提供少数几个输出。 其他输出也不会出现。 理想情况下、这些应该出现。  
    4. 输入时钟摆幅和频率都很好。 我们有另一个来自 Renesas 的板载 PCIe 缓冲器- 9ZX21201BKLFT。 它接收一个相似的时钟并按预期生成输出。 我将连接来自 MSO 的输入时钟捕获。
    5. 我们也无法使用 I2C 检测这2个缓冲器。 检测到 Renesas 缓冲区。  
    6. 请告知我们是否有任何具体的装配说明。 是否存在缓冲器的回流配置文件等。

    此致、

    阿什宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    我的跟进问题来自我团队中的组装专家。  他最初提到很难分辨 X 射线图片中的暗影是什么,这就是为什么我们想要功能正常的设备,这样我们就可以比较了。 我会联系他、提供您的回答。 若要进行进一步调试、您是否能够:

    1. 请告诉我 CDCDB2000部件当前绘制的电流大小、
    2. 检查电压引脚上的电压电平、想看看电压引脚是否都接收到正确的电压。
    3. 检查每个 OE 引脚上的电压、主要是导致无输出的电压。

    跟进问题:

    1. 哪些输出不是看到的输出、哪些输出是看到的输出?
    2. 通过 SMBus 为每个器件设置了哪个地址? 所有器件之间的所有不同之处吗?
    3. 引脚 L5和 L4是否具有外部上拉电阻器?
    4. 3个电路板上的6个 CDCDB2000是否都完全相同、从而导致同样的问题?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    首先、我要告诉您、该问题报告至今已有一周、由于时区差异、您每天要回复一次。在我们办公时间之后也是如此。 您总是会问一些问题、这些问题应该已经在您的初始回答中提出。 您应该已经在初始回复中提出了所有这些问题。 这拖延了我们的进展。  

    无论如何、请查看以下响应:

    1. 这些部件没有消耗我们感觉到的任何电流。 这就是为什么我们把 X 射线分享给你看它是否组装正确的原因。
    2. 在容差范围内、引脚上的电压为3.3V。
    3. OE 引脚电压为零。

    后续问题:

    1. 我们不会看到任何输出。
    2. 每个部件的 I2C 地址是不同的、因为它们位于同一条总线上。 EU25 - 0xDA 和 EU22 - 0xDE。 也会在原理图中显示。
    3. 是的、I2C 信号具有 PU 电阻器。 正如我告诉过您的、正在检测到的 Renesas 缓冲器位于同一总线上。
    4. 可以。 所有电路板上的6个器件都存在相同的问题。 这就是为什么我们想知道零件是否有特定的装配说明。  

    此致、

    阿什宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    您能否检查电路板上的 GND 焊盘是否正确连接? 例如、探头一个连接到 CDCDB2000器件 GND 焊盘的测试点、连接到另一个 GND 的测试点、并检查连接之间的连接(您看到它们之间的0Ω 电阻吗?)。 此问题似乎与 GND 焊盘的连接有关、因为您在 CDCDB2000的引脚上看到的是3.3V 电压、因为没有电流消耗。

    您能否附上布局的布局图/.zip 文件?

    我计划与其他人交谈、再次检查它是否与装配体相关、但我的团队专家说它似乎与装配体无关。 "我不会骗你的,我不会骗你的。"

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashbin:

    想要检查一下、看看我的建议/问题是否让您更接近解决方案。

    包装团队表示、他们无法从 X 射线中确定太多的值、只是所有的引脚/焊盘似乎都已正确焊接。 但是、他对零件周围的大黑色矩形是什么感到困惑。 他目前在6月7日之前还没有回复、直到那时、他才会提供进一步的信息和跟进问题、但想要向您更新最新信息。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    谨通知您、我们已将该器件更换为新采购的批次、且缓冲器现已在工作。 因此、大多数情况下、这是一个批量问题。

    此致、
    阿什宾