This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:AUXCLKOUT 的相位噪声性能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1369855/lmx1214-phase-noise-performance-for-auxclkout

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好、团队成员:

我的客户可以使用 AUXCLKOUT 作为附加的时钟输出、因为他们想要通过 LMX1214生成2个不同的频率。

 AUXCLKOUT 的相位噪声性能是否与正常的 CLKOUTx 引脚相同?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    客户是否想要检查特定频率?  

    本底噪声与输出相比 AUXCLK 不同:  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente-San:

    感谢您的快速回复!

    客户正在考虑输出 400MHz 和800MHz LMX1214。
    (输入时钟频率为1600MHz)

    我相信 AUXCLKOUT 支持高达800MHz 的输出。
    哪个频率会为 AUXCLKOUT、400MHz 或800MHz 产生更好的相位噪声?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    正确:  

    因此、客户计划在缓冲模式下使用具有400MHz 或800MHz 输出的器件?  
    我预计400MHz 输出具有更好的相位噪声性能。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    下面是一些测试数据、输入为1.6GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    非常感谢您的测量!

    这对我有很大帮助!

    此致、
    桑原启