This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04368-SPI:4线 EP 接口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371052/lmk04368-ep-4-wire-spi-interface

器件型号:EP

工具与软件:

您好!

我需要4线 SPI 接口、而不是默认的3线。

在本例中、我知道我应该将寄存器 0x000的位4更改为"1"(禁用三线模式)。

1.) SDIO (引脚52)是否更改为 SDI (MOSI、输入)?

2.) 对于 SDO (MISO、输出/ SPI 回读)、我需要选择以下选项之一:

a. CLKIN_SEL0 (引脚26)- 寄存器0x148

b. CLKIN_SEL1 (引脚27)- 寄存器0x149

c. STATUS_LD1 (引脚63)- 寄存器0x14A

D. STATUS_LD2 (引脚16)- 寄存器0x15F

我是对吗?

请建议:

埃维哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    我会在一周结束前回复您。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDIO (引脚52)是否更改为 SDI (MOSI、输入)?

    是的、禁用3线模式时、SDIO 现在为 SDI。

    [quote userid="600861" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371052/lmk04368-ep-4-wire-spi-interface 作为 SDO (MISO、ouptut / SPI 回读),我需要选择以下选项之一

    部分正确。 应选择列出的引脚之一、但您的列表并不详尽、并未引用所有引脚的正确寄存器。 下面的列表是详尽无遗的(粗体包含与您的列表存在的任何差异):

    1. CLKIN_SEL0 (引脚26)-寄存器0x148
    2. CLKIN_SEL1 (引脚27)-寄存器0x149
    3. 复位/GPO (引脚37)-寄存器0x14A
    4. STATUS_LD1 (引脚63)- 寄存器0x15F
    5. STATUS_LD2 (引脚16)- 寄存器0x16E

    与 SPI 回读相关的其他琐事:

    • 启用3线模式设置不会阻止上述 GPIO 也用作4线回读引脚。 如果您有此选择、可同时进行3线和4线 SPI。
    • 如果出于某些原因需要进行回读(我们有时会这样做来进行调试)、您可以同时从上述多个引脚进行回读。
    • 对于运行在低于3.3V 的 SPI 控制器、所有输入是兼容1.8V 的、并且3线和4线制中的 SDO 都可以配置为开漏。