请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 工具与软件:
您好!
我需要4线 SPI 接口、而不是默认的3线。
在本例中、我知道我应该将寄存器 0x000的位4更改为"1"(禁用三线模式)。
1.) SDIO (引脚52)是否更改为 SDI (MOSI、输入)?
2.) 对于 SDO (MISO、输出/ SPI 回读)、我需要选择以下选项之一:
a. CLKIN_SEL0 (引脚26)- 寄存器0x148
b. CLKIN_SEL1 (引脚27)- 寄存器0x149
c. STATUS_LD1 (引脚63)- 寄存器0x14A
D. STATUS_LD2 (引脚16)- 寄存器0x15F
我是对吗?
请建议:
埃维哈伊