Other Parts Discussed in Thread: LMK00301
您好!
我有一个采用模块化扩展系统的设计、其中每个扩展槽都有一个在 LMK00301之外运行 LVDS 的25MHz 时钟。
由于设计的性质、这些插槽中的每个插槽都可能加载了卡、也可能没有加载卡、因此没有端接。 在原型设计阶段、我们确定将端接电阻器放置在主板上而不是靠近接收器会导致不良的信号完整性、因此现在我们面临几种选择。
我们可以将端接电阻保留在主板上并确保 LVDS 信号始终端接、但接收到的信号完整性下降、或者我们可以将端接电阻靠近接收器并移到扩展卡上、为加载的卡固定信号完整性、但会导致主板上的未端接 LVDS 线路。
我的问题是:
- 如果未能终止 LMK00301的未使用输出、我们会看到哪种类型的问题/降级?
- 是否有替代终端方案可以改善信号完整性并防止因未端接输出而导致的问题?
谢谢。
杰夫