This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571频率输出为悬空 XXHZ 范围

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1372914/lmx2571-lmx2571-frequency-out-is-floating-xxhz-range

器件型号:LMX2571

工具与软件:

我正在尝试 AliExpress 的 LMX2571电路板

基准频率为100MHz、频率输出为1.0GHz、但输出未固定

但悬空低于100Hz 范围。

我检查 MUX OUT 引脚是否为高电平、因此表示锁定...

我想知道为什么它是浮动的。

这是电路原理图

这是我的 tispro 设置显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    100MHz 时钟削波正弦波还是 CMOS?

    我不确定它是否相关、但 Fden 不应该为零。

    Vcc 上电后、按降序对所有必要的寄存器进行编程、最后一个寄存器为 R0 (FCAL_EN 必须=1)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.参考时钟来自 CMOS 晶振振荡器。->但我用 Tektronix 测量它是1.9V 到1.21V 正弦波  

    2.我改变了 FDEN 但同样的情况,所以现在我只是除了分数 N 分频选项

    3.我将从 R60开始的 SPI 数据发送到 R0、FCAL_EN 为1。

    发送 R0后、MUX 引脚输出高电平、因此它显示已锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    发送 R0后、MUX 引脚输出高电平提示已锁定

    您是否说、在执行 Noels 步骤后、您能够实现锁定且 LD 很高? 这就是我理解的。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说,我是说我已经做到了,他说

    我首先来到 PLL、但我认为主要的问题是我在做什么  

    "如何将 F_OUT 设置为1Hz 级稳定度"

    答案是、我可能认为应该使用合适的环路带宽来设置 CPout 的环路滤波器(二阶形状)组件

    现在我要试试 PLLatinum sim。。。 但这很难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我检查了出什么问题  

    MULT_WAIT 是400我得到 chagned 2000它更好的工作