Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
工具与软件:
我正在尝试 AliExpress 的 LMX2571电路板
基准频率为100MHz、频率输出为1.0GHz、但输出未固定
但悬空低于100Hz 范围。
我检查 MUX OUT 引脚是否为高电平、因此表示锁定...
我想知道为什么它是浮动的。
这是电路原理图

这是我的 tispro 设置显示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kim、
发送 R0后、MUX 引脚输出高电平提示已锁定
您是否说、在执行 Noels 步骤后、您能够实现锁定且 LD 很高? 这就是我理解的。
此致、
Vicente