This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:产生的浪涌电流是否会影响 TLC555QDRQ1的 OUT 引脚?

Guru**** 2618635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371380/tlc555-q1-will-the-generated-inrush-current-affect-the-out-pin-of-tlc555qdrq1

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC555

工具与软件:

您好!


目前、在使用 TLC555QDRQ1的过程中、我们需要确认一些技术相关问题、如下所述:

问题1:我们使用 TLC555-Q1驱动 MOS (MOSFET、N 沟道、2.9A、100V、DMN10H170SFGQ-7)。 将10Ω 连接到 TLC555QDRQ1 OUT 引脚处的 MOS、频率约为500kHz。 在 MOS 的快速开关过程中、TLC555QDRQ1驱动电源15V 的负载接在10Ω 上。 产生的浪涌电流是否会影响 TLC555QDRQ1的 OUT 引脚?

问题2:如果考虑 TLC555QDRQ1的内部电阻、浪涌 电流是否会影响555的 OUT 引脚?

问题3:如果考虑长期使用或老化寿命、这种情况下的浪涌电流会多次影响 TLC555QDRQ1的 OUT 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个人都能回答这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的耐心。  这是涉及多个器件的相对细微的问题、因此我需要一些额外时间来为您构建答案。 我会在工作日结束前通过更新通知您。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    我已在 Tina 中使用可用的 FET 仿真了电路版本。 浪涌电流似乎确实会影响输出。 因此、客户可以考虑调整 R4。 我没有 FET 型号可供使用、但以下一般指导可能就足够了。  

    R4 = 10 Ω:

    使用10欧姆的电阻器、我看到输出端会出现较大的电流尖峰。 计时器波形确实达到逻辑电平、但您可以看到它不是方波。  

    R4 = 10k Ω:

    增大 R4会清除输出波形(正方形更多)、并且还会将 Iout 电流限制在 TLC555可提供的10 mA 拉电流范围内。 输出电压波形提供足够的逻辑电平、如下所示。

     

    如果 FET 正在驱动任何电感负载、您可以考虑在计时器的输出端添加 TVS 二极管、以防止输出因电感反冲而超过电源电压。 我们在 TIPL 系列中有一个有关 EOS 的系列、其中讨论元件选择。  

    TIPL 系列:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    运行在高频下:

    在100kHz 以上很难获得准确的结果、您必须使用 PDS 中考虑传播延迟的公式来估算时序。 这些等式显示在第17页。 我已经发现对于 TPHL 和 TPLH、在我测得的单元上传播延迟为215ns。 值的变化范围最高可达30%。  

    您可以在下面看到、频率高于100kHz 时有显著的曲率(非线性)行为、并且计时电容器对于高频需要较小。 因此、必须良好控制电容器的容差、并考虑电路板寄生电容。 我建议使用 LCR 表来测量相关频率下的计时电容器、并在  从电路板上移除 TLC555的情况下测量电路板寄生电容。 插入该 CT 总电容时、这将在公式中给出最准确的结果。 我建议在 Excel 中使用这些公式、并插入实际测量值。 此外、您还应考虑制造商规定的组件容差。 计时电容器至关重要、应是薄膜电容或 COG/NPO 电容。 在某些情况下、电容器的容差将被指定为5%、但是在目标频率上进行测量也很重要、以获得插入的准确值。  我附上了我的示例计算器、其中包含已经插入的一些值、例如我的电路板的传播延迟和电路板寄生电容、进行演示。 请参阅下面的 Excel 工作表。 最后、在计算器中、我还计算特定频率下的占空比。 您将注意到、在本例中、它的占空比约为60%。  

    要尽可能减小 PCB 布局中的寄生电容、应遵循一些通用的最佳实践指南。

    1. 从而增加相邻引线之间的间距
    2. 切割关键布线上方和下方的电源平面和接地平面
    3. 尽可能缩短元件到元件的布线长度。 由于单位长度的电容、较短的布线具有较小的电容。
    4. 尽可能减少关键布线上的过孔使用。

    e2e.ti.com/.../TLC555-Equations-_2800_1_2900_-_2800_3_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../TLC555-500-kHz.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的答复。 非常详细、非常棒!!

    客户想知道 TLC555-Q1的输出脉冲拉电流为133mA、而输出灌电流为-443.68mA。 此 TLC555-Q1应用本身是否有任何问题?

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    由于此器件已有41年历史、并且任何数据均仅限于产品数据表、因此我无法提供脉冲电流的答案。  

    拉电流和灌电流的绝对最大值如下所示。 超出这些绝对最大值规格运行可能会造成永久性损坏。

    此致、  

    Chris Featherstone