Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555
主题中讨论的其他器件: TLC555
工具与软件:
您好!
目前、在使用 TLC555QDRQ1的过程中、我们需要确认一些技术相关问题、如下所述:
问题1:我们使用 TLC555-Q1驱动 MOS (MOSFET、N 沟道、2.9A、100V、DMN10H170SFGQ-7)。 将10Ω 连接到 TLC555QDRQ1 OUT 引脚处的 MOS、频率约为500kHz。 在 MOS 的快速开关过程中、TLC555QDRQ1驱动电源15V 的负载接在10Ω 上。 产生的浪涌电流是否会影响 TLC555QDRQ1的 OUT 引脚?
问题2:如果考虑 TLC555QDRQ1的内部电阻、浪涌 电流是否会影响555的 OUT 引脚?
问题3:如果考虑长期使用或老化寿命、这种情况下的浪涌电流会多次影响 TLC555QDRQ1的 OUT 引脚吗?