This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PLL 不锁定-低温、无输出倍频器

Guru**** 2815685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361398/lmx2820-pll-not-locking---low-temperature-no-output-doubler

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我们的 LMX2820板在低温(低于10C)时出现问题、我们在 EVM 上看到了相同的行为。

下面是给出问题的频率及其相应的设置:

频率(MHz) PLL_NUM PLL_DEN PLL_INT OUTPUT_MUX_SELECT INSTCAL_PLL_NUM
11050.
0x000000FA
0x00003E8
0x0037
0x0001
0x40000000
11150
0x000002EE
0x00003E8
0x0037
0x0001
0xC0000000
1250
0x000000FA
0x00003E8
0x0038
0x0001
0x40000000

我使用即时校准和完全辅助校准完成了几项测试、结果好坏参半。

校准和设置在最高+80C 的温度下工作正常、我们只能在低于10C 的温度下看到锁定问题。

以下是使用 EVM 执行的两项测试的说明和结果、一项使用即时校准、另一项不使用即时校准。 我将 仅循环使用频谱中不使用 VCO 倍频器的三个频率。 所有其他频率点在任何温度下均完全按预期工作。

测试1:

  • 下电上电并初始化
  • 即时校准
  • 表中从最小值到最大值的周期频率点
  • 监控锁定检测和捕获频谱

第一频率、无锁定:

第二频率、锁定:

第三个频率、无锁定:

测试2:

  • 下电上电并初始化
  • 完全辅助校准
  •  表中从最小值到最大值的周期频率点
  • 监控锁定检测和捕获频谱

测试2结果:

此处介绍了使用的即时校准设置过程 LMX2820:即时校准-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaco:  
    您在这里的输入是什么? 这些图是否取自 LMX2820EVM?  
    是使用 USB2ANY 进行编程还是使用自己的驱动程序?  

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:  

    • 我们使用的是100MHz 基准
    • 这些图取自 EVM 输出  
    • 我们使用我们自己的板来对 EVM 进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaco:
    如果您尝试改用 USB2ANY、那么您能否锁定失败的目标频率?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:  

    当然、我会对 USB2Any 进行测试、并尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente、我们已经成功通过 USB2ANY/EVM 重复了测试、没有任何问题。 我们已在其中一种测试装置上实施了解决方案、但我们尚未在通过 FPGA 对器件进行编程和初始化时锁定所有频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaco:

    SPI 时钟频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaco:

    您是否可以使用 USB2ANY 对您的电路板进行编程?