Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:、 USB2ANY
您好!
我们的 LMX2820板在低温(低于10C)时出现问题、我们在 EVM 上看到了相同的行为。
下面是给出问题的频率及其相应的设置:
| 频率(MHz) | PLL_NUM | PLL_DEN | PLL_INT | OUTPUT_MUX_SELECT | INSTCAL_PLL_NUM |
| 11050. |
0x000000FA
|
0x00003E8
|
0x0037
|
0x0001
|
0x40000000
|
| 11150 |
0x000002EE
|
0x00003E8
|
0x0037
|
0x0001
|
0xC0000000
|
| 1250 |
0x000000FA
|
0x00003E8
|
0x0038
|
0x0001 |
0x40000000
|
我使用即时校准和完全辅助校准完成了几项测试、结果好坏参半。
校准和设置在最高+80C 的温度下工作正常、我们只能在低于10C 的温度下看到锁定问题。
以下是使用 EVM 执行的两项测试的说明和结果、一项使用即时校准、另一项不使用即时校准。 我将 仅循环使用频谱中不使用 VCO 倍频器的三个频率。 所有其他频率点在任何温度下均完全按预期工作。
测试1:
- 下电上电并初始化
- 即时校准
- 表中从最小值到最大值的周期频率点
- 监控锁定检测和捕获频谱
第一频率、无锁定:
第二频率、锁定:
第三个频率、无锁定:
测试2:
- 下电上电并初始化
- 完全辅助校准
- 表中从最小值到最大值的周期频率点
- 监控锁定检测和捕获频谱
测试2结果:
此处介绍了使用的即时校准设置过程 LMX2820:即时校准-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛。
提前感谢。