This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:状态位说明不清楚

Guru**** 2998680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371059/lmk05318b-unclear-status-bit-description

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK5B12204、

工具与软件:

我们在锁定 DPLL 时遇到问题。 在调试期间、我们一直在努力处理可用的文档。 您能说明(并希望更新)文档和软件吗?

TICS Pro 展示了  

和

具体详见手册

  1. 未描述 LOR_MISSCLK
  2. 所有 LOR_似乎都与 TICS Pro 中的基准验证设置不同。 我已经在 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1370833/lmk5b12204-non-working-lor_missclk-lor_freq-and-lor_amp-in-tics-pro 上要求您进行阐释
  3. 方框图中缺少"频率检测阈值"
  4. 抖动阈值是否是1 PPS 相位检测器?
  5. 如果信息被"或"删除、Lor_如何工作?
  6. 如何生成 PRI/SECREF_VALSTAT?
    1. 手册中没有文档
    2.  LMK5B12204的寄存器说明中缺失
    3. 添加了 LMK05318B 的寄存器说明 但本指南包含重复和误导性的信息、这些信息已经在多个线程中提到、如 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075093/lmk05318b-registers-programming-manual-for-lmk05318b
  7. 可以禁用"DPLL 频锁检测"。 但未描述相应的寄存器
  8. 是否 像所有其他检测器一样启用"DPLL 锁相检测"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    感谢您的发送、我们将在第二天或两天与您联系、对这些状态位进行一些说明。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    很抱歉此处的响应延迟、请参阅下面的反馈:  

    1.和2.  请在下面的其他主题中查看我的评论: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1370833/lmk5b12204-non-working-lor_missclk-lor_freq-and-lor_amp-in-tics-pro 

    3.感谢反馈、我会在本数据表的下一修订版中向团队提出这个问题

    4. 正确,抖动阈值/相位有效在此图中是指 TICS Pro 中的1PPS 相位检测器  

    5.您能多解释一下您的意思吗? 中断信号的 AND 或 OR 逻辑决定了为 STAT0/STAT1_SEL 选择中断(INTR)时状态引脚的行为。 下面是状态和中断逻辑的方框图、以防其提供帮助:

    6. PRI/SECREF VALSTAT 指示 PRIREF/SECREF 是否已成功验证、即频率检测阈值、早期/晚期窗口检测器和振幅检测在验证计时器的持续时间内均有效。 不过、您可以更正 LMK5B12204编程指南中缺少此字段且仅在 LMK05318B 中。 下次我们更新此文档时、我可以将其告知团队的其他成员。  

    7.如需了解 DPLL 频率锁定检测、请参阅"设置 DPLL (续)" 向导的"Resource Variant"页面。  如果 VCO1和基准之间的频率误差在锁定阈值内、则 DPLL 被视为锁频

    始终启用 DPLL 相位锁定检测、但这应该只影响状态页面上的 LOFL_DPLL 位。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor