This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:如何配置 LMK04610EVM、使 CLKoutX = CLKinX 而不使用旁路模式(TICS PRO)?

Guru**** 2618115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375131/lmk04610evm-how-do-i-configure-my-lmk04610evm-so-that-clkoutx-clkinx-without-using-bypass-mode-tics-pro

器件型号:LMK04610EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我 正在学习如何使用 LMK04610EVM 板、我也在尝试了解它的功能。 目前为止、我正在尝试让 CLKin1为我的通道提供输出。 如果我切断进入 CLKin1的信号、产生的输出也应切断。 通过使用 TICS PRO 中的旁路模式、我能够做到这一点、问题是、以这种方式配置时、SYNC 和 SYSREF 请求将不起作用。 我认为、由于 PLL 的旁路、使用旁路模式时、不能使用 SYNC 和 SYSREF。

我现在想知道是否有方法可以使输出 严格依赖于输入、而不会失去使用 SYSREF 请求产生脉冲和使用同步请求提供静态数字延迟的能力 ?

同样、使用电路板时、我注意到、通过调整输出通道上的分压器、我发现信号振幅会发生变化。 是否可以使用 TICS PRO 手动调整或预测振幅、或者是否有其他方法配置输出振幅?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得几年前深入研究这一问题、我们得出了很多令人惊讶的结论。

    对于 SYNC:确保您也设置了 PLL2_SYNC_TOP 和 PLL2_SYNC_Bottom、以将 SYNC 信号(而不是 VSS)转发到输出通道。 相关设置位于 GUI 的 PLL2页面底部。

    根据我的理解、分频器会对 SYNC 和 SYSREF 信号重新采样、如果分频器被旁路(即设置为1)、则绝不会对 SYNC/SYSREF 信号进行采样。 因此、对于1分频的旁路模式、这可能无法实现。 当然、对于1分频的器件时钟、器件时钟的任何上升沿都与任何更低分频的任何可以想象的输出对齐、因此从 SYNC 角度来看、这个问题实际上并不重要...

    此外:

    • PLL2需要启用(即使不使用)。 它支持将 SYNC 和 SYSREF 请求连接到器件其余部分的所有内核数字电路。
    • 需要有效的数字状态机时钟。 通常、状态机时钟源自 PLL2 R 分频器。 如果由于处于旁路模式而没有 PLL2 R 分频器、则没有状态机时钟、因此没有任何东西来处理 SYNC/SYSREF 信号的引脚或数字输入。 我不太清楚如何解决这个问题、我通常最后使用 GUI 的 Generic 页面上的相关设置在锁定后启用 POR 时钟、并强制在10MHz (ISH)状态机时钟。
    • 状态机时钟必须< 50MHz。
    • 此外、对于 SYSREF 触发、状态机时钟必须比输出分频器慢! 这通常意味着无法使用所有 SYSREF、因为状态机时钟的最大分频是32分频、并且 SYSREF 通常比器件时钟进行32分频;此外、常开时钟不会通过分频块、并卡在大约10MHz。 除非 PLL2的输入时钟不超过 SYSREF 的32倍、否则几乎完全不可能呈现 SYSREF 的大多数用例。

    这一切都是非常令人沮丧的,很难处理。 因此、在大多数情况下、我会将未披露的寄存器0x0148设置为0x03、以强制将信号输入 SYSREF 请求。 但是、如果 SYSREF 请求需要仔细定时、或者来自多个器件、对于上述频率限制、没有很好的权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Derek,希望你有一个美好的周末。 非常感谢您的答复并帮助我了解电路板的功能。

    我有 另一个担心,我希望你可以帮助我。 在工作模式页面中、我尝试使用单环路 PLL2模式来调整设置、以便实现 CLKINx-> CLKoutX (与模式旁路1类似、但启用 PLL2)。 是否有方法可以调整设置以实现我所寻找的这种输出行为?如果有、如何进行相应的配置?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为从旁路模式开始、然后打开相关的 PLL2设置(PLL2EN、可能启用 R 分频器块)会更容易。 旁路模式下的 SYNC/SYSREF 功能实际上并不是计划的使用模式、因此 GUI 没有提供这种方法。

    因此、您可以从 PLL2配置和旁路配置中导出十六进制寄存器、并将每个寄存器的开/关寄存器字段与寄存器映射进行比较。