This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LVCMOS 时钟电压降压转换将2.5V 转换为1.8V

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375464/lmk1c1102-lvcmos-clock-voltage-down-translation-2-5v-into-1-8v

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

您好!

我已将  LMK1C1102的产品选型矩阵 A 函数列读作"时钟缓冲器、电平转换器、单端"。

我正在寻找一种解决方案、用于将 MEMS 振荡器输出 LVCMOS 2.5V 的时钟转换为 FPGA 输入 LVCMOS 1.8V。
想法是为 LMK1C1102提供1.8V 电压、其中 CLKIN 将由 LVCMOS 2.5V 时钟信号驱动。

没有关于 LMK1C11xx 系列输入保护的明确文档。 只能假设在(Vdd +二极管)电压下不会触发保护、并且在绝对最大额定值3.6V 下正常。
由于 V_IH = 0.7*2.5 =  1.75、无法将1.8V 转换为2.5V、因此它与1.8V 相比表现出过窄的裕度。

请您澄清输入保护以及如何将此器件用作电平转换器和时钟缓冲器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario、

    是的、LMK1C1102将适用于您的配置。

     此处所述的 LMK1C 时钟输入具有失效防护功能。

    超过绝对最大额定值时、VDD 或时钟输入没有输入保护、超过或下冲可能会对器件造成永久损坏。  只要保持在这些规格范围内、该器件就会正常工作。   

    最后、是的、您是正确的、 由于 V_IH = 0.7*2.5 = 1.75 (这是< 1.8V)、因此无法从1.8V 转换为2.5V。

    此致、

    会的