Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102
工具与软件:
您好!
我已将 LMK1C1102的产品选型矩阵 A 函数列读作"时钟缓冲器、电平转换器、单端"。
我正在寻找一种解决方案、用于将 MEMS 振荡器输出 LVCMOS 2.5V 的时钟转换为 FPGA 输入 LVCMOS 1.8V。
想法是为 LMK1C1102提供1.8V 电压、其中 CLKIN 将由 LVCMOS 2.5V 时钟信号驱动。
没有关于 LMK1C11xx 系列输入保护的明确文档。 只能假设在(Vdd +二极管)电压下不会触发保护、并且在绝对最大额定值3.6V 下正常。
由于 V_IH = 0.7*2.5 = 1.75、无法将1.8V 转换为2.5V、因此它与1.8V 相比表现出过窄的裕度。
请您澄清输入保护以及如何将此器件用作电平转换器和时钟缓冲器?
谢谢。