This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP 多芯片同步失败

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMK00304, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374092/lmx2572lp-lmx2572lp-multi-chip-sync-fail

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMK00304、 LMX2572

工具与软件:

中文帖子位置在下面这个链接中、请TI工作人员帮忙分析一下、如果实现PLL多芯片同步、谢谢。μ A

e2echina.ti.com/.../lmx2572lp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    您是否使 INPIN_IGNORE=0?  

    这是 Cat.3 SYNC、同步信号的时序至关重要。 从您的时序图中、我无法判断是否满足时序要求。 您能否进行更好的测量、以便我们能够清楚地测量时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的答复。

    我们已经设置INPIN 忽略=0、

    下图是更细节的图、时序是否能够看得清?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我们需要以下内容。 紫色迹线是同步脉冲;粉色迹线是 OSCin 时钟。  

    还请尝试将 OSCin 时钟2ns 向左移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到FPGA将SYNC信号延时的方便性、我们将ync上升沿向右延时2.5ns、同步依然失败。μ A   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我们还将SYNC信号向右延时5ns、依然同步失败、波形如下:μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我可以 使用您的配置在实验中同步两个 EVM。

    您测得的波形不是"方形"、希望这只是一个范围和测量问题。

    假设这些信号正常、我需要检查您的硬件、您能否分享您的原理图?

    BTW、这是我用于实验的.tcs 文件。

    e2e.ti.com/.../e2e2572lp.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我们也有使用两块LMX2572LP的EVM同步成功、寄存器配置也都一样、用EVM寄存器放到我们的板卡上运行同步失败。μ A

    测量波形看起来不够方可能是示波器测试引起的、暂时假设实际信号完整性没问题。μ A

    附件是PLL部分的原理图。μ A

    另外、我使用中文回复是否会影响到你的理解?如果有影响我可以尝试自己先翻译成英文再发出来。μ A

    谢谢。μ A

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_LMX2572LP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    LMK00304 (U56)的 LVDS 输出时钟应与100Ω 差分负载进行直流耦合。

    您仅使用了从 U56到 U62的一个输出通道、另一个 LMX2572的参考时钟来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    LVDS端接方式我把硬件改一下再测试看一下。μ A

    我们是做的多卡同步、两张卡是在背板发过来的同步的PXIe 框_CLK100_P/ N时钟作为参考时钟的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照你的建议在AC耦合电容之前端接100R电阻、结果还是SYNC 失败。请继续帮忙分析一下调试方向、谢谢。