This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:LMK3H0102-Q1无基准2差分或5单端输出 PCIe 第1代到第6代兼容可编程 BAW 时钟发生器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102-Q1, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1377720/lmk3h0102-lmk3h0102-q1-reference-less-2-differential--or-5-single-ended-output-pcie-gen-1-6-compliant-programmable-baw-clock-generator

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

嗨、团队:

我将此 IC LMK3H0102-Q1用于我们的一款汽车产品设计。  数据表中几乎没有缺失参数。 我想知道以下参数值、用于分析和设计。

  • 热阻值  
  • IDD、内核电源电流、不包括输出驱动器

谢谢

Vishali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vashali、

    我找到了以下内容、我认为这些内容可以解答您的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在这里、我想澄清一点。  LMK3H0102 和 LMK3H0102-Q1是不同器件。  LMK3H0102-Q1是初步数据表。 在 LMK3H0102-Q1 数据表中、

    • 热阻值  
    • IDD、内核电源电流、不包括输出驱动器、如下所述

    因此、您提到的值似乎就是  LMK3H0102数据表中的值。 我也可以为 LMK3H0102-Q1假定这些参数值。

    谢谢!

    Vishali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishali、

    由于封装略有不同、热数会略有不同。 LMK3H0102值将用作估算值。 我将与我们的后端团队核实 LMK3H0102-Q1的具体热值。 请在一周结束前收到回复。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishali、

    由于这是 NDA 材料、请向我们发送电子邮件并确认您与 TI 签订了 NDA、以便我可以提供热性能信息。

    谢谢!
    Kadeem