This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820内部结温传感器转换公式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380488/lmx2820-lmx2820-internal-junction-temperature-sensor-conversion-formula

器件型号:LMX2820

工具与软件:

LMX2820数据表和寄存器手册注意、从寄存器值转换为温度( 以°C 为单位)的公式为:

温度[°C]= 0.85 ×rb_TEMP_SENSE–415

我进行了一些测量、其中我使用热像仪测量外壳(顶部)温度、同时读取内部温度寄存器。 我可以使用热像仪测量97 °C 的外壳温度、而内部传感器报告133 °C 的温度。  LMX2820数据表提到了9.5 °C/W 的结至外壳(顶部)热阻(所有热量都流经顶部)和0.1 °C/W 的结至顶部特征参数(没有热量流经顶部)。 假设功耗估算值约为2W、那么我无法解释结至顶之间的较大(36 °C)梯度。

~5个月前在这个论坛上的帖子似乎表明要使用不同的公式,文档将被更新: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320438/lmx2820-die-temperature-using-tempsense-readback

您能否确认数据表中列出的公式确实错误、以及上面链接的文章中的公式是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andries:

    请使用 Noel 提供的公式。

    我们计划在年底之前更新 DS 。

    此致、

    Vicente