Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595
工具与软件:
我正在使用 LMX2595评估板以及通过 USB 连接到串行板的 tics pro 软件板来生成 8.0至15.5GHz 范围的频率。
杂散性能可达15GHz。 高于15GHz 的边带杂散水平向上提起。 此外、当我针对1MHz 进行调优时、相位噪声从15.001GHz 更改为15.5GHz、并且杂散性能会下降。
随函附上不同频率对应的图。 请建议如何提高上述范围内的性能,以及调整1MHz 步骤时应遵循的步骤。
提前感谢。





附加了配置文件文本文件和快照以供参考。 请提供任何用于改进杂散的参数建议