This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380242/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595

工具与软件:

我正在使用 LMX2595评估板以及通过 USB 连接到串行板的 tics pro 软件板来生成 8.0至15.5GHz 范围的频率。

杂散性能可达15GHz。 高于15GHz 的边带杂散水平向上提起。 此外、当我针对1MHz 进行调优时、相位噪声从15.001GHz 更改为15.5GHz、并且杂散性能会下降。

随函附上不同频率对应的图。 请建议如何提高上述范围内的性能,以及调整1MHz 步骤时应遵循的步骤。

提前感谢。

8.5 GHz15.03GHz15.01GHz15.02GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

     您能否共享您的配置(.tcs)文件?

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在工作台上使用15GHz 直接 VCO 频率尝试由1MHz 进行频率斜升、但我确实看到了偏移处等于我的斜升步进的杂散  

    例如、如果我斜升两次、我们预计在15.002MHz 处、而我会在2MHz 处看到杂散、此时预计会出现斜升模式下的杂散。  

    在斜升模式中、杂散是不可避免的。 您可以通过降低电荷泵电流来降低杂散振幅、但您将无法消除它们。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    感谢您的快速响应。 我已经将电荷泵电流从15 mA 降低到3mA、并将 PFD 延迟从4降低到2。 我在离散步进中进行调优、而不是在斜坡模式下进行调优。 我已经看到 10MHz 阶跃的杂散水平降低了、但当我针对1MHz 阶跃进行调优时、正如您提到的、电平会降低、但这不是 eliminated.e2e.ti.com/.../15001MHz.txte2e.ti.com/.../15002MHz。15001MHz15002MHz附加了配置文件文本文件和快照以供参考。 请提供任何用于改进杂散的参数建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../15001.tcse2e.ti.com/.../15002.tcs

    PFA .tcs 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  
    如前所述-在斜坡模式下、您将始终会看到杂散、这是不可避免的。  
    您可以降低充电电流、因为您已经降低了杂散振幅、但实际上就是这样-您将无法同时消除所有的杂散。  

    此致、  

    Vicente